This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:引脚5 - DNC (请勿连接)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991794/tlv759p-pin-5---dnc-do-not-connect-meaning

器件型号:TLV759P

尊敬的 TI 团队:

请用"DNC"(请勿连接)来说明 TLV759P 的引脚5。

引脚5内部连接了导线。 我不确定 DNC 是否也意味着没有连接。

请提供建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junn年 弗、您好!

    DNC 与 NC 不同。  使用 NC、您仍然可以在不影响器件的情况下将外部连接连接到 NC 引脚。  使用 DNC 引脚、您无法从外部连接到它。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您提供的信息。 我担心 DNC 引脚5 -它在导线布局上具有内部连接。 DNC 引脚是否可以在内部连接线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junn年 弗、您好!

    只要器件没有到 PCB 上的 DNC 引脚的外部连接、那么通过内部连接到该引脚就完全可以了。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我只是意识到了这一点。 谢谢 Stephen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Junn年、如果您需要其他任何东西、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬