This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:3V 至5V 电流不能超过1.1A

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61048, TPS63030, LMR62014, TPS61022, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991905/tps61235p-3v-to-5v-current-cannot-exceed-1-1a

器件型号:TPS61235P
主题中讨论的其他器件:TLV61048TPS63030LMR62014TPS61022TPS61023

所示电路不能超过1.1A (Vin=3V,电感器为 XAL7030)

有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioannis、您好!

    您是否遵循了电路板的数据表布局指南? 建议在 Vout 引脚和 GND 引脚附近放置一个小型陶瓷电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我已经开始工作了!!! 谢谢!!!

    数据表中并不十分清楚 、除了大容量电容器外、绝对有必要在 Vout 附近放置一个小电容器。

    是否正确地假设 所有类似类型的 IC 都是相同的? (或至少对于这些 TPS61022、TPS61023、TPS63030、TLV61048、LMR62014)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioannis、

    是的、布局和靠近 Vout 的小电容器对于升压转换器非常重要。 大容量铝制电解电容器具有非常大的 ESL 和 ESR、而小型封装陶瓷电容器具有非常低的 ESL 和 ESR。 该陶瓷电容器有助于降低总开关环路总寄生电感。 请阅读 应用手册 以详细了解。