This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020A:PTN78020AAH

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991960/ptn78020a-ptn78020aah

器件型号:PTN78020A

我在我的设计中使用 PTN78020AAH 直流/直流转换器。 在浏览器件的数据表时、我转到提供输入/输出建议电容器表的器件。 在我的应用中、输入电压为24V、因此我正在寻找必须选择 C1和 C2的输入电容器值。 我可以在输入电容器部分(从表)中找到 C2值为4.7微法(数量为4)、但我看不到100微法(非陶瓷、电解)的任何适当值、也 没有类似 C3的值、其中表示使用100微法电容器(陶瓷或电解质) 需要用于 o/p 只是为了确保我选择的 Rset = 4.22千欧姆。 (Vo=大约-10V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DS 中的表3是您要查找的吗? 如果不是、您是否想澄清您的要求?

    谢谢、

    Lishuang