This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6C595:输出使能引脚(G)不能正常工作

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992056/tpic6c595-output-enable-pin-g-does-not-work-properly

器件型号:TPIC6C595

大家好、

你好。

根据我们的客户、"G"引脚#8不能如数据表中所述工作:从低电平到高电平=继电器关闭、这是正确的。 但是、当他再次切换到低电平时、继电器不会打开。 他需要再次上传数据、并且继电器将再次打开。
引脚8的工作方式与反相引脚7的工作方式完全相同。

数据表显示:
"保持(G)为低电平使存储寄存器中的数据对输出缓冲器透明。 输出缓冲器中的数据时
低电平、DMOS 晶体管输出关闭。 当数据为高电平时、DMOS 晶体管输出具有灌电流能力。 该引脚还可用于全局 PWM 调光。" 这是如何实现的?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助确保这是单个案例还是常见案例。 如果是单个案例、请致电当地团队以获得进一步帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    当地团队的意思是什么? 您是指客户的本地 FAE 支持吗?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是单个案例、我是说请联系 FAE 团队的 CQE 并进行进一步的 FA 分析。