This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780的驱动程序问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992206/ucc28780-the-driver-issue-of-ucc28780

器件型号:UCC28780

您好专家,

 在65W 充电器演示中使用 UCC28780和 GaN 器件时,我遇到了问题, 在轻负载下,驱动器有两个脉冲,但第一个脉冲太短, 这大约只有130ns、您能帮我解释原因并告诉我解决问题的方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quanchun、

    感谢您对 TI 的关注。

    130ns 是超前边沿消隐时间、这意味着 UCC28780 CS 引脚上的电压尖峰在消隐时间后仍高于内部阈值。 第一个脉冲是较高电压下的硬开关。 变压器上有一个绕组间电容器需要充电,而自举电容器需要充电。 因此电流尖峰较高。 解决方案为:1. 增加 CS 引脚滤波器时间常数,CCS 增加到100pF ~220pF,Ropp 更改为1.5k。

    2.降低低侧 GaN MOSFET 的导通压摆率。

    3.增加自举路径上的串联电阻,我不确定是否已有该电阻, 以及该值 的变化是否为4.7欧姆。

    这将帮助您解决此问题