请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好专家,
在65W 充电器演示中使用 UCC28780和 GaN 器件时,我遇到了问题, 在轻负载下,驱动器有两个脉冲,但第一个脉冲太短, 这大约只有130ns、您能帮我解释原因并告诉我解决问题的方法吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Quanchun、
感谢您对 TI 的关注。
130ns 是超前边沿消隐时间、这意味着 UCC28780 CS 引脚上的电压尖峰在消隐时间后仍高于内部阈值。 第一个脉冲是较高电压下的硬开关。 变压器上有一个绕组间电容器需要充电,而自举电容器需要充电。 因此电流尖峰较高。 解决方案为:1. 增加 CS 引脚滤波器时间常数,CCS 增加到100pF ~220pF,Ropp 更改为1.5k。
2.降低低侧 GaN MOSFET 的导通压摆率。
3.增加自举路径上的串联电阻,我不确定是否已有该电阻, 以及该值 的变化是否为4.7欧姆。
这将帮助您解决此问题