This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:开关节点(LX)节点负电压

Guru**** 2516710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992382/tps65265-switch-node-lx-node-negative-voltage

器件型号:TPS65265

您好!

TPS65265 数据表提到、即使在短瞬态期间、LX 节点也无法低于-1V。 但是、在我们的电路板中、所有三个 LX 节点都将在极短的时间(5ns 或更短)内低于-1V (大约-1.8V)。 这是否会导致我们的稳压器 IC 出现问题?  

我已将波形与此查询相关联。 您可以注意到、在 MOSFET 导通状态期间、有-1.8V 负瞬态的极短时间、后跟-400mV 的大约20ns (我怀疑这种下降是死区时间内体二极管导通造成的)、后跟0V。 因此、基本上有两个瞬态-短负尖峰后跟相对较长的体二极管压降。 您是否认为短路尖峰可能是由于示波器探头(我们使用了最小接地回路探头、但仍然存在一些回路)或它是否是真正的问题? 不过、在关断期间、正方向没有明显的尖峰。

我们是否应该担心这种负尖峰?

以下是稳压器的规格

输入电压- 12V

输出电压- 1.8/1.35/2.5V

负载电流- 2.5/0.5/0.7A

输出电感器- 4.7u/10U/10U

输出电容器- 94u/47u/47u (陶瓷)

开关频率- 500kHz

工作模式- PSM、无外部时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vasud  

    不要担心  LX 节点上的负尖峰、"-1.8V 负瞬态"是由 PCB 和内部接合线上的寄生电感引起的、内部低侧开关体二极管上的实际压降不大、约~0.7V、因此不存在该 负 电压的风险。  

    根据经验、对于此部件、在 LX 节点上小于-3V[-3V 至-1]是安全的。