您好!
TPS65265 数据表提到、即使在短瞬态期间、LX 节点也无法低于-1V。 但是、在我们的电路板中、所有三个 LX 节点都将在极短的时间(5ns 或更短)内低于-1V (大约-1.8V)。 这是否会导致我们的稳压器 IC 出现问题?
我已将波形与此查询相关联。 您可以注意到、在 MOSFET 导通状态期间、有-1.8V 负瞬态的极短时间、后跟-400mV 的大约20ns (我怀疑这种下降是死区时间内体二极管导通造成的)、后跟0V。 因此、基本上有两个瞬态-短负尖峰后跟相对较长的体二极管压降。 您是否认为短路尖峰可能是由于示波器探头(我们使用了最小接地回路探头、但仍然存在一些回路)或它是否是真正的问题? 不过、在关断期间、正方向没有明显的尖峰。
我们是否应该担心这种负尖峰?
以下是稳压器的规格
输入电压- 12V
输出电压- 1.8/1.35/2.5V
负载电流- 2.5/0.5/0.7A
输出电感器- 4.7u/10U/10U
输出电容器- 94u/47u/47u (陶瓷)
开关频率- 500kHz
工作模式- PSM、无外部时钟