This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:确认输出电压设置电阻器的电阻器值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992201/tps7a16-confirmation-of-resistor-value-of-output-voltage-setting-resistor

器件型号:TPS7A16

你好

现在、我考虑使用 TPS7A1601的电源电路。
我将使用以下 R1和 R2的电阻器值来决定输出电压设置。
(因为无法确保电路板清洁措施)
R1:54.9k Ω
R2:36.5k Ω

请确保这些电阻值不会导致 TPS7A1601的运行出现任何问题。
(在 TPS7A1601的数据表中描述了兆欧姆电阻器组合的值)

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mesh、

    这些54.9千欧和36.5千欧的值是可以接受的。  

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状网络没有问题、如果您需要其他任何东西、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬