This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:模型编号延迟调整、无"S"

Guru**** 2636775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992145/tps65132-delay-adjustment-of-model-number-without-s

器件型号:TPS65132

您好的支持团队、

SLVSBM1H 的描述见第22页。

" DLYx 寄存器-地址0x02 (仅对 TPS65132Sx 有效)"

是否无法在没有"S"的情况下调整 TPS65132WRVCT 的延迟?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表所述、这些基于寄存器的延迟仅适用于 TPS65132S。 此版本的器件(TPS65132S)只有一个 EN 硬件信号、用于控制 VPOS 和 VNEG 电源轨的启用/禁用、与此系列中的其他器件一样、该信号具有单独的 ENP/ENN 控制功能、用于启用/禁用 VPOS 和 VNEG 电源轨、因此可通过硬件信号在外部控制其定序。 这就是 TPS65132S 为这些 DLYx 寄存器位提供定序的主要原因。

    此致、

    辽卡特