This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:70Vin 直流电源的5kVrms 隔离

Guru**** 2602025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5022, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992365/lm5180-5kvrms-isolation-for-dc-power-supply-70vin

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5022TL431

您好!

我需要为测试和测量实验室设备设计一个直流电源。

规格:
输入电压9-70V 直流
输出电压5V 直流
输出电流1.5可调节
初级和次级之间的隔离为5kVrms

您可以在此处推荐哪种器件? 是否有适合此请求的附属品(AppNote、PMPDesign)?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    遗憾的是、LM5180组中没有任何器件可以处理>70V 和1.5A 的电压、因此我要将此线程转发给反激式组。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    感谢您通过 E2E 进行连接。 首先、您可以在 此处搜索 TI 参考设计库。 我找到 了 PMP20127PMP20196 、它们都是满足您发布的要求的宽输入反激式转换器。 您在 PSR 反激式器件 LM5180下发布了此 E2E。 不清楚是否需要 PSR、但这两个参考设计使用的是使用光耦合器/TL431反馈的 LM5022。 此外、LM5022的额定电压仅为 VIN=60V、但在这些参考设计中、您会注意到输入电压使用串联导通稳压器来覆盖56V <VIN<150V such that LM5022 only see 9V<VIN<56V. 的范围 这样您就可以了解 LM5180在 VIN>70V 之外运行时还可能实现的功能。

    此致、

    Steve M