This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:OVP 问题

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992399/ucc28730-ovp-issue

器件型号:UCC28730

大家好、

我正在使用 ucc28730和以前的反激式变压器设计12V/2A SMPS。

参数为:

最小输入电压:150V

RS1:100k

RS2:56K +10k var

驻地协调员:0.5R

LP:750uH

国家警察:70

NS:9.

不适用:8.

在230V 电压下,它可以工作,但在无负载时,输出电压缓慢上升 至 OVP (14V),IC 重新启动,达到12V,缓慢上升,等等...

IPP =0.5A,Fsw 大约为300Hz (为什么不是32Hz ?????)

我已将 RCS 增加到1欧姆以减少转接的能量 、现在它可以工作、但输出电流限制为1.25A。

我可以检查/更改什么以使其在高达2A 的电流下工作?

BR