This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:有关植入的一些问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990803/tps7a78-a-few-questions-on-implemetation

器件型号:TPS7A78

我们需要能够从3个交流输入端子中的一个端子获取电力、我们将这些端子进行二极管-或一起进行连接。  因此、交流输入将已经被半波整流。  我们是否可以使用已经整流的源为该器件馈送电流?

您对 满足传导发射要求所需的外部滤波有何期望?

您是否对解决方案成本进行了粗略定价? (基于 EVM?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    我正在审查您的问题、但由于美国的假日和周末、我需要等到星期三才能提供深思熟虑的答案。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    有很多设计细节会影响具体的实现。  我认为、如果没有许多其他详细信息、就无法估算解决方案成本。  我已重新设计 EVM 以通过 EMI 测试、但这款最新的 EVM 是参考设计(通过 EMI 测试)与 EVM (完全评估 IC)之间的混合设计。  它可能会在几个月后不再销售。  通常、EVM 的成本应远远高于实际实施、但这会因客户要求和设计实施而异。  与使用二极管和 LDO 等的传统电容压降电路相比、TPS7A78设计解决方案的成本应大幅降低、并且所需的元件更少  

    根据您的 EMI 要求、您可以使用 RC 滤波或 LC 滤波。  由于 EMI 的主要来源是 TPS7A78分流事件、并且与负载电流相对独立、因此所需的滤波通常不是满足要求的问题。  许多使用此器件的客户都喜欢 RC 滤波、因为他们的最终产品中不需要磁性元件。  串联电阻还可用作浪涌电阻器保护(如果您有浪涌电压要求)、或保护 TPS7A78免受2A 输入浪涌绝对最大值的影响

    最大的挑战是在不超过任何绝对最大值条件的情况下将整流电压连接到 AC+引脚(我假设 AC-接地)。  您需要在 TPS7A78前面使用不同的电路来处理您的独特情况。

    谢谢、

    斯蒂芬