This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:能否帮助检查 TPS53667与 MCU 之间的连接?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991753/tps53667-could-you-help-check-the-connection-between-tps53667-and-mcu

器件型号:TPS53667

尊敬的团队:

我客户的 MCU 需要 VR 支持 AVS。 您能否帮助检查 TPS53667是否支持以下显示的连接电路?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、该器件能否通过 PMBus VOUT 命令支持 AVS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schurmann、

    MCU 不支持通过 PMBus VOUT 命令使用 AVS。 这只是用于 MCU 输出的 AVSFB 引脚。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚的名称让我感到困惑。 我认为、它应该是电压 DAC 输出、对吧?

    我们需要知道 DAC 电压范围、变化速度、压摆率以及在电源序列中何时启用它。 它预计能够调整目标输出电压的范围是多少?

    也许可以进行这项工作。 但是、对于 TPS53667、我们使用1:1刻度(无分压)来实现正常输出电压范围。 因此、要降低电压、DAC 基准需要高于 VR 的电压。