This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:数据表接地建议

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992005/lmzm33603-datasheet-grounding-recommendation

器件型号:LMZM33603

在该组件的数据表中、有一个模拟接地和一个电源接地。 AGND 的引脚说明表明未连接 AGND 和 PGND、并且连接在器件内部进行。 连接它们是否存在潜在问题? 是否可以仅为器件使用一个接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace、

    是的、请勿在布局上将 AGND 连接到 PGND。 该器件的 AGND 需要保持安静。 PGND 有来自功率级的噪声、因此建议将这些引脚(在这个器件中)分开。 有关典型布局、请参阅布局指南。 连接它们可能会引入可能影响调节和稳定性的噪声。 仅使用一个 GND 将强制噪声敏感电路有效地使用 PGND 接地、这会将功率级的噪声引入噪声敏感电路。

    并非所有器件都是这种情况、因此务必查看数据表。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    AGND 是否应视为与 LMZM33603隔离且仅用于连接 Rt 电阻器和反馈电阻器的岛? 然后、可以将 PGND (相同的网络)连接到电路 GND、以实现该设计的其余部分、对吧?

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    是的、请参阅 数据表中的布局示例。

    Sam