This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:Atom Intel C3000 -电源设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53625, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992406/tps53622-atom-intel-c3000---power-supply-design

器件型号:TPS53622
主题中讨论的其他器件:TPS53625

大家好、

我的客户需要为 Atom Intel C3000构建功率级系统。
起初、该系统由 以下器 件组成:TPS53625 + CSD97370;采用18V 电源。 -->结果不满意。

新系统需要12V 电源、IC 必须更易于使用(无"重"电流感应补偿链)。 此外、电感和补偿应易于访问并在第二阶段进行更改。  

TPS53622 + CSD95492/6是否适合?

还有其他更好的解决方案吗?

谢谢、此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53622 + CSD9k 智能功率级听起来是一个不错的选择。 只需仔细检查 C3000所需的 SVID 协议以及峰值与 TDC 功率、即可确定哪一功率级的热性能最佳。  

    TPS53622主要通过 PMBus 进行配置。 它具有内部 NVM、可通过 PMBus/I2C 命令进行更新。 您应该考虑如何针对您的原型构建以及在生产中对器件进行更新/编程。