This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:数据表错误或解释错误?

Guru**** 2518340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992392/tps717-errors-in-datasheet-or-misinterpretation

器件型号:TPS717

大家好、

请在下面查找一些客户反馈。 这些实际错误还是存在误解?

我已经介绍了 TPS717的数据表。 我注意到两件事:

  1. 第8.2.2节(下面的第18页)介绍了如何为反馈分压器设计电阻器。 方程式4在此处链接。 这不应该是公式3吗?
  2. 第8.2.1.2节详细介绍了如何标注反馈分压器的尺寸。 使用给定的公式、我无法重现下表中的值。 我认为"-1"不属于这一小部分、而是属于这一小部分。 因此 r1=r2*((Vout/VFB)-1)

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    1、是的、这应该是方程式3。  我已将其添加到我们的数据表校正日志中、以便在下一修订版数据表期间进行更正。

    2.客户是正确的,数据表中列出的 R1公式不正确,我会按照客户的描述进行修正。  这在我们的数据表校正日志中列出。

    谢谢、

    斯蒂芬