This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:引脚处理

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992299/ucc12050-pin-treatment

器件型号:UCC12050

请告诉我们在独立运行时 SYNC_OK 引脚的引脚处理。

SYNC -->连接到 GNDP

SYNC_OK -->上拉至 VINP?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    SYNC_OK 是一个低电平有效的开漏输出、如果 SYNC/SYNC_OK 未被使用、此输出可直接连接至 VINP。 kΩ 在外部驱动 SYNC 并且有可能存在 SYNC_OK 转换为低电平的可能性、那么在 SYNC_OK 和 VINP 之间应该使用一个大于10k Ω 的上拉电阻器。 感谢您通过 E2E 进行连接、请通过电子邮件与我联系、以便我能够更好地了解您正在处理的项目:s-mappus@ti.com

    此致、

    Steve M