This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650864:[稳压器]正在关闭或比预期低 x%-原因是什么?

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992402/faq-tps650864-regulator-is-shutting-down-or-measuring-x-lower-than-expected---what-is-the-cause

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

我已经构建了一个新电路板、发现[稳压器]正在关闭。

我已经构建了一个新电路板、发现[稳压器]测量的电压低于预期。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS650864、TPS650860和 TPS650861均具有用于系统保护的电源故障监控功能。 如果任何已启用的稳压器在正常运行期间超过电源故障阈值、PMIC 将触发紧急关断–同时禁用所有稳压器、以尝试保护系统。 调试期间的一个常见问题是注意到由于紧急关断而导致电源轨关闭、但认为这是原因、而不是效果。 这有助于确定紧急停机的原因。

    在紧急关断期间、PMIC 同时关断所有电源轨。 之后、PMIC 将重新加载 OTP 存储器、并检查 CTL 引脚上的下一步操作。 如果用于启用 PMIC 的 CTL 引脚连接到高电平、PMIC 将重新启动加电序列并继续循环。 例如:

    在本示例中、当红色圆圈位于此处时、器件会感应到其任何一个输出未达到正确的电源正常阈值、并开始紧急关断。 在紧急关闭完成后、它会看到系统已将 CTL1设置为高电平、并再次开始上电过程。

     

    这种行为通常会导致两种不同的诊断:

    1. BUCKx 正在关闭、BUCKx 肯定有问题
      1. 在此示例中、 BUCKx 和 Bucky 同时关闭、原因是 BUCKz 发生紧急电源故障(未显示)–BUCKz 由 OTP 启用、但未组装外部组件、因此 PMIC 在10ms 内未能达到电源正常状态时启动了电源故障
      2. 10ms 掩码是一种明确的方法来确认这是预期的问题–如果循环在大约10ms 的周期发生、则稳压器很可能无法达到电源正常状态。
    2. BUCKx 的测量电压为0.75V、而不是1V
      1. 数字万用表将读取平均电压。 在上述情况下、它会提供与降压转换器在整个序列中的位置成比例的电压。 序列中的第一个稳压器将在非常短的时间内关闭、而序列中的稍后降压稳压器具有更多的输出衰减机会。

    解决方案:

    首先、确保由 OTP 启用的任何稳压器都具有外部组件。 出现此问题的最常见原因是未使用的稳压器–请参阅 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/971278/faq-tps650864-what-to-do-with-unused-voltage-regulators-rails?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps650864#

    接下来、要确定故障发生的位置、请读取 SHUTDNSRC、PWR_FAULT_STATUS1和 PWR_FAULT_STATUS2寄存器、以确定 PMIC 检测故障的位置并集中调试工作。

    如果无法读取这些内容、并且问题发生在上电序列期间、最佳做法是对完整上电序列进行范围截图、以确认其与数据表或应用手册中的预期序列相匹配。 如果稳压器未能开启-这可能是需要关注的稳压器、也可能是在这可能出现问题之前需要关注的稳压器。

    如果无法读取这些数据、并且在上电后的正常运行期间出现问题、最好的方法是在故障期间使用示波器检查每个稳压器上的电压–使用示波器在其中一个 GPO 上触发 (它们设置为低电平并具有良好的边沿)、在 GPO 变为低电平之前检查每个稳压器的电压–异常电源轨在触发故障之前通常会显示上升或下降行为。

    监管机构按重要性进行检查:

    • VSYS
    • LDO3P3
    • LDO5P0
    • 参考电压
    • BUCK1-6
    • LDOA1/2/3
    • SWA1/B1/B2