This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:HS 的绝对最大额定值

Guru**** 2533260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991706/ucc27712-q1-absolute-maximum-rating-of-hs

器件型号:UCC27712-Q1

我想确认该器件的绝对最大额定值。

 

您好的团队;

我对数据表上的规格有疑问。

此部件具有以下“HB”和“HB-HS”绝对最大额定值规格。

-"HB"  : 最小值=负0.3V、最大值= 700V

-"HB-Hs"; 最小值=-0.3V、最大值= 22V

数据表中未列出 HS 引脚的最大额定规格、但我能理解以下内容吗?

 "HS"引脚的最大额定值:最小值=678V (=700V-22V)、 最大值=700.3V (=700V+0.3V)

 

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    感谢您的联系。

    HB 相对于 HS 绝对最大值= 0V 至22V。

    HB 相对于 GND (或 VSS)= 0V 至700V。

    HS 相对于 GND (或 VSS)= 0V 至678V。

    希望这能澄清。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜-圣

    感谢您的回复。

    但是、您的评论显示、HS 引脚(722v)可承受比 VB 引脚(700V)更高的额定电压。

    正确吗?  让我再次确认这一点。

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、HS 绝对最大值应比 HB 低22V (700V-22V = 678V)

    HB 始终高于 HS。

    很抱歉造成混淆。

    此致、

    -Mamadou