This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:可以#39;t 按预期运行程序

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991446/boost-lp5569evm-can-t-run-program-as-expected

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:LP5569

您好!

 我使用 LP 5569 EVM 创建了照明图案(Engine1、engine2)、该程序在 BOOST-EVM 板上按预期工作。

但是、我将相同的数据 ln 加载到电路板上的 LP 5569、只有 Engine1可以工作。

我需要您告诉我错误是什么。

有关详细信息、请参阅随附的文件。

此致、

海共同

e2e.ti.com/.../210406_2D00_can_2700_t-runs-program-as-expected.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、您能在本例中帮助 Hyodo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    如果方便、您能否提供电路板上 LP5569的原理图?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    请参阅随附的文件。

    此致、

    海共同

    e2e.ti.com/.../210407_5F00_request.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    我无法打开名为 EB1056_BR_src 和 EB1056_BR_hex 的文件。 您是不是说文件 EB1056_LED_engine12_load、txt 中的代码可以按预期运行、但无法在您的电路板中实现?

    我想可能有 一些注意事项:您是否配置了 ENGINEx_PC 寄存器? 否则、Engine1/2_PC 将默认为00h、 执行引擎1的优先级高于执行引擎2和3、执行引擎2的优先级高于执行引擎3。 如果一个 LED 映射到多个执行引擎、则较高优先级的引擎控制 LED。  

    在代码中、Engine1在步骤编号3和指令 a003之间进行无限循环、该循环重复映射01ff (LED0-LED8)。 引擎2控制 LED3、可能存在一些冲突。 首先尝试以下步骤:

    1. 只需运行 engine2以确保它可以正常工作
    2. 第00页中的指令 a003 (4BFCE100058002006CA0 4BFCE100058002006D03)更改为指令 a006
    3. 在运行引擎之前、将 Engine1_PC 设置为03h 并将 engine2_PC 设置为10h

    等待您的结果更新。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢你的建议。

    你 的建议3解决了我的问题。
    当我在 EVM 板上登录时、我无法获取此寄存器设置的日志、因此我没有在自己的板上设置它。

    此致、

    海共同