主题中讨论的其他器件:LP5569
您好!
我使用 LP 5569 EVM 创建了照明图案(Engine1、engine2)、该程序在 BOOST-EVM 板上按预期工作。
但是、我将相同的数据 ln 加载到电路板上的 LP 5569、只有 Engine1可以工作。
我需要您告诉我错误是什么。
有关详细信息、请参阅随附的文件。
此致、
海共同
e2e.ti.com/.../210406_2D00_can_2700_t-runs-program-as-expected.xlsx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 LP 5569 EVM 创建了照明图案(Engine1、engine2)、该程序在 BOOST-EVM 板上按预期工作。
但是、我将相同的数据 ln 加载到电路板上的 LP 5569、只有 Engine1可以工作。
我需要您告诉我错误是什么。
有关详细信息、请参阅随附的文件。
此致、
海共同
e2e.ti.com/.../210406_2D00_can_2700_t-runs-program-as-expected.xlsx
您好、Monet、
请参阅随附的文件。
此致、
海共同
您好、Hyodo、
我无法打开名为 EB1056_BR_src 和 EB1056_BR_hex 的文件。 您是不是说文件 EB1056_LED_engine12_load、txt 中的代码可以按预期运行、但无法在您的电路板中实现?
我想可能有 一些注意事项:您是否配置了 ENGINEx_PC 寄存器? 否则、Engine1/2_PC 将默认为00h、 执行引擎1的优先级高于执行引擎2和3、执行引擎2的优先级高于执行引擎3。 如果一个 LED 映射到多个执行引擎、则较高优先级的引擎控制 LED。
在代码中、Engine1在步骤编号3和指令 a003之间进行无限循环、该循环重复映射01ff (LED0-LED8)。 引擎2控制 LED3、可能存在一些冲突。 首先尝试以下步骤:
等待您的结果更新。
最恰当的考虑
徐美奈