This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:LM2623 EVM 无法正常工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992252/lm2623-lm2623-evm-doesn-t-work

器件型号:LM2623

我在 LM2623 EVM 上运行测试。 空载时、向输入施加3.3V/300mA 电流。 但 EVM 会灌入所有电流并将输入电压拉至~0V。   

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    它看起来像一个短接的地方、因此输入电压被拉至~0V。

    是否有新的 EVM? 您是否使用 DMM 测试 SW 到 GND 的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我已经尝试过两种新的 EVM。 但结果是相同的。

    没有硬件短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    请确保电源电流限制足够高。 您能否分享启动波形?