This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:功率耗散规格

Guru**** 2527690 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1, PEET-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990504/lp87702-q1-power-dissipation-spec

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件: Peet-GUI

大家好、

 我们是否具有 LP87702-Q1的功率耗散规格?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以使用 PMIC 效率估算器工具(PEET-GUI)来查看效率。 只需选择 LP87702-Q1并相应地设置降压和升压设置。 这些数据基于室温下的实际测量值。

    https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool/ver/0.9.0/

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    我们想知道可能会受到影响的每个电源轨的 PoUT (max)。 我们是否有相关规格?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    降压转换器的最大输出电压为3.3V、升压转换器的最大输出电压为5.2V。峰值电流限值可单独配置、但对于直流电流、降压转换器的最大值为3.5A、升压转换器的最大值为600mA。

    150 °C 时会发生热关断、这会根据环境温度、使用的开关频率等工作条件限制可能的最大输出功率

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuli:

    此外、我们是否有 SSC 频率范围规格?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    很抱歉耽误你的回答。

    展频频率范围为0.85xfsw 至 fsw、其中 fsw 是开关频率。 开关频率本身也具有10%的容差。

    此致、

    Samuli Piispanen