This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:是否可用于网络处理器电源 Cavium

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53667, TPS53681, TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991736/tps53667-whether-it-can-used-for-networking-processor-power-cavium

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件: TPS53681TPS53676

尊敬的团队:

我的客户发现 TPS53681的应用包括"网络处理器电源(Cavium)"。 他们问 TPS53667是否也支持 CPU Cavium?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关该应用的更多信息? 此设备很可能正常、但需要确认一些事项。  

    输入电压、输出电压、相位计数、输出电流、瞬态和步长以及所需的特定接口(某些较新的 Cavium 处理器可能使用 AVSBus、在这种情况下、我建议使用 TPS53676)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schurmann、

    以下是您需要的信息:

    12V—0.85V;三相;86A;由 AVS 控制的内核电压

    12V—0.8V;2PHASE 46A 固定电压

    12V—0.9V;2PHASE 64A 固定电压

    谢谢!

    迪伦