This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:关于 ILIM 端子的电阻值

Guru**** 2518850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991335/tps2595-about-the-resistance-value-of-the-ilim-terminal

器件型号:TPS2595

我对具有高速过压保护功能的电源负载开关"TPS259541DSGT"的 RLIM 有疑问。

尽管数据表指出、由于我们的错误、RLIM 最大值为5000Ω μ A (电流范围最大值0.5A)、但我们将电路设计为12000Ω μ A (电流范围最大值0.2A)。

此时、过流保护功能似乎在0.2A 左右工作、会发生什么类型的故障?
是否无法保持电流限制精度等任何因素?

请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    感谢您的支持!

    选择超出推荐范围的电阻会降低电流限制精度。 该器件仍会限制电流、但您必须 在系统上验证其提供的精度。 我建议 将电阻值更改为建议值、以确保可靠运行。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    您知道电流精度会降低多少吗?
    如果您理解、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    在建议范围之外、我们无法确定精度会有何变化。 您必须在您的系统上测试它。  您现在可以更改 RLIM 值吗? 您的设计处于哪个阶段?

    此致

    Kunal Goel