This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:未使用输出的终止

Guru**** 2517650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991314/tps65105-termination-of-unused-output

器件型号:TPS65105

您好、E2E、

你好。

  由于我们的客户将仅使用 Vo1和 Vo2、因此 TPS65105未使用输出引脚的正确端接是什么?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如果仅使用 VO1和 VO2、请将 VOMIN、ENR、C2-/MODE 引脚连接到 GND。 将 FB4、base 和 VCOM 引脚保持悬空。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    C2+和 FB3引脚怎么样?  C2+是否开路且 FB3是否浮动?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    将 C2-连接到 GND 后、C2-和 C2+之间将没有飞跨电容器、引脚 C2+应保持悬空。

    对于 FB3、我建议将电阻分压器与其保持连接、并将 OUT3处的电容器连接、因为如果任何输出轨未处于稳压状态、整个 TPS65105都会关断。 我建议将 VO3的反馈电阻分压器设置为1.5 x VO1。

    此致、

    辽卡特