This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:最大 输出电压范围

Guru**** 2396665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991901/tps65131-q1-max-output-voltage-rang

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131

客户希望使用此器件设计 OPA 偏置电源、但 Webench 工具无法支持最大值 电压高达-15.5V/+15.5V。 在 D/S 中、最大值为 额定值可高达+/-17V、因此我认为 Webench 外壳支持此最大值 电压、对吧?

条件:

输入电压:5V

输出电压:

+15.5V/80mA

-15.5V/80mA

除了 TPS65131、是否有适合此类条件的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    对于 TPS65131、正负输出轨的最大工作电压为+/-15V (请参阅数据表中的以下电气特性)、因此我不建议设计超过此值。 您提到的+/-17V 不工作、但这些引脚的绝对最大值、不建议在+/-15V 之外正常运行。

    遗憾的是、我们没有另一个可生成此类高输出电压的分离轨(+/- OUT 轨)器件。

    此致、

    辽卡特