This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:外部时钟同步

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552882EVM-400KHZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991151/tps552882-external-clock-synchronization

器件型号:TPS552882

大家好、团队、

我的客户有关于 TPS552882外部时钟同步的问题。
此问题与以下 E2E 论坛有关。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/971077/tps552882-tps552882-switching-frequency-setting?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS552882#

客户正在使用 TPS552882EVM-400kHz。   FSW 引脚的电阻为49.9k Ω、这意味着频率设置为400kHz。
在此设置中、客户尝试将 TPS552882与400kHz 外部时钟同步、并可以这样做。 之后、它们将频率从400kHz 更改为300kHz。 但是 、TPS552882 无法 与300kHz 外部时钟同步。  

在数据表中、DITH/SYNC 引脚上的外部时钟频率必须低于0.4V 低电平电压、并且必须处于±30%的范围内
电阻器设置的相应频率。  因此、300kHz 外部时钟应符合 TPS552882规范。

1.在工作期间,我们可以将外部频率从400kHz 更改为300kHz 吗?
2. 运行期间可遵循的外部频率在 fsw 设置的频率中所占的百分比是多少?
TPS552882     可在 TPS552882接收 外部时钟后与外部时钟同步多长时间?

您的建议将会如此提示。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    1.我是否知道客户使用的 EVM 上的模式寄存器电阻? 请确保器件配置为在 FPWM 模式下工作、以便外部时钟同步功能正常工作。

    TPS552882应能够同步至300kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack-San、您好!

    非常感谢您的评论。 我将询问客户模式电阻器电阻。

     请您就下面的问题3提供建议。
    TPS552882     可在 TPS552882接收 外部时钟后与外部时钟同步多长时间?

    非常感谢您的建议。

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    还请与客户确认他们正在使用我们最新的 RTMed 设备进行测试。

    根据我在工作台上的测试结果、TPS552882可以很快同步到外部时钟、即~ 50uS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack-San、您好!

    非常感谢您的评论。

    客户更改的模式电阻为0欧姆、然后确认 TPS552882可 同步至300kHz 外部时钟。 感谢你的建议。

    如果我收到 客户的任何其他问题、请直接通过电子邮件向您咨询。

    此致、
    Akihisa Tamazaki