This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:如何验证稳定性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991934/atl431li-how-to-verify-the-stability

器件型号:ATL431LI

大家好、

我的客户正在考虑使用 ATL431LI。  d/s 中的图13和图15显示 了稳定性边界条件。 客户想知道 如何验证稳定性、那么您能 告诉我是否有方法来查看环路响应特性等。使用 FRA 吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    为 ATL431LI 选择合适的电容器以实现稳定性的最佳方法是避免不稳定区域增加1/2十倍频至十倍频。 不稳定区域随温度升高而增加。 如果应用程序将在可能的最高温度下运行、则需要增加更大的裕度。

    测试稳定性的最佳方法是在最坏温度下测试大信号稳定性。 大信号稳定性意味着在 ATL431LI 上传递大于1V 的大电压脉冲。 这可以通过启动电路来实现。 如果您可以在高温下启动 ATL431LI、但看不到振荡、则器件会保持稳定。 请记住、器件之间存在差异、因此为临界情况增加裕度。