This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:电路板上电后将自动脉冲1秒的器件

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840, LM555, SN74LVC1G123, TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992117/tlv840-a-device-that-will-automatically-pulse-for-1-second-after-the-board-has-been-powered-on

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件: LM555SN74LVC1G123TPL5010

大家好、

我们的客户正在寻找  一款器件、该器件会在电路板上电后产生1秒的自动脉冲。 该器件将在1秒的脉冲后保持关闭状态、直到电路板关闭并再次打开。 他希望确认 TLV840是否可用于其应用、因为图7-1和7-2中的时序图显示器件达到阈值电压后存在延时时间(TD)。  

我知道该器件的最大延迟为200ms。 如果该器 件适合其应用、我建议添加延迟超过1秒的可编程单稳器件、例如 SN74LVC1G123或 LM555。 如果  TLV840 不适合他的应用、您可以建议使用其他器件吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

    TLV840不能执行单次触发脉冲。 尝试查看 TPL5010、看看它是否可以解决您的设计难题。