This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:UVP 断续时间问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991450/tps568215-uvp-hiccpu-time-issue

主题中讨论的其他器件:TPS568215

零件編號:TPS568215

大家好

7.3.8数据表中的过流保护和欠压保护的命中时间为7ms、但我的测量值为13.7ms。 为什么数据表不同? (SS 拆卸盖)

所附为波形
CH1是 Vout
CH2为 EN
CH3为 VREG5
通道4是 IOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断续使能延迟与 SS 时间相关、即7个 TSS 周期。 当 SS 引脚悬空时、数据表上的值为1.045ms、但这是典型值。 我们需要检查您测得的 IC 的 SS 时间。

    同时、您为什么更关注断续启用延迟时间?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 

    我们需要评估 VOUT 短路温度、但在检查断续时间时感到非常困惑。 内部软启动时间的最短时间是多少?
    ,但我测量了3 tps568215,全部大约为13.7ms。 所以我不认为这是一个容差

    CH1是 Vout
    CH2为 ss
    CH3为 VREG5
    通道4是 IOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您使用信号 SS 捕获的波形中可以看出、断续使能延迟为7个 SS 周期。 行为与设计相匹配。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  

    我知道打嗝使能延迟是7个 SS 周期
    但我不明白为什么 tpy 1.045ms 有如此大的间隔

    TSS 最小容差是多少? 最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    很抱歉、我没有 TSS 的生产数据。 我只有30个样本的室温数据、最小 TSS 为0.9ms、典型 TSS 为1.06ms、最大 TSS 为1.2ms。 仅供参考。

    实际上,在内部设计中 ,它将1.65*TSS 设置为1个周期,称为软启动结束 使用 TSS tpy=1.045ms 时、断续启用延迟大约为1.65*1.045*7=~12ms。 考虑到测试误差和内部延时、可以接受13ms 的测量延迟。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  

    1.65*TSS 为1个周期  

    1.65乘以 IC 内部的常数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的。 我们可以简单地认为、它是 TSS 作为1周期的恒定1.65倍。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,  

    7.3.8数据表中具有过流保护和欠压保护功能的 UVP 比较器会检测到该电流并在等待1ms 后关断器件、该器件会在断续时间7ms 后重新启动

    7ms 是否为文书错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、它应该是7个 SS 周期、而不是软启动时间。

    我们将与内部团队合作、使其正确。  

    谢谢、

    Lishuang