This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070可以应用方波还是梯形波?

Guru**** 2536110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992025/ucc28070-is-ucc28070-can-apply-square-or-trapezoidal-wave

器件型号:UCC28070

大家好、

UCC28070可以应用方波还是梯形波?
 方波或梯形波来自逆变器输出。
 方波或梯形波可能会影响运行?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    UCC28070无法在完美的方波输入下运行、因为交流输入被整流、整流方波将在升压级输入上产生直流电。 UCC28070 VINAC 引脚寻找过零来帮助检测峰值输入电压的变化。  方波几乎没有过零、因此 qVFF 增益将停留在最低设置(默认情况下、它在"高压线"电平8启动)。 波形中的一些死区时间可以避免这种情况。

    如果 梯形波的斜率与264Vac、63Hz 的正弦波过零的斜率相似、UCC28070可能可以使用梯形输入波正常运行。  可能更高、例如100Hz。  在某个点、过零检测器的斜率太陡、无法检测 VINAC 引脚上的整流陷波。  噪声滤波电容可能会"填充"该陷波、并防止 VINAC 信号下降到低于0.7V 过零检测阈值。

    最后、为了跟随输入电压、电流环路带宽必须足够高、以便在从快速上升沿切换至平坦电压时避免明显的过冲。

    此致、
    Ulrich