This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:故障脉冲行为

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991408/bq24250-fault-pulse-behavior

器件型号:BQ24250

大家好、

根据下面的 DS 说明、客户对 STAT 引脚的行为有疑问:

状态输出。 STAT 是一个开漏输出、此输出发出充电状态和故障中断信号。 充电期间 STAT 拉至低电平。 当充电完成或充电器被禁用时、STAT 为高阻抗。 当一个故障发生时、一个 μ 256μs 脉冲被作为一个中断发送给主机。 使用控制寄存器中的 EN_STAT 位启用/禁用 STAT。 STAT 将指示再充电周期。 使用 LED 进行视觉指示或通过10kΩ Ω 电阻器与主机处理器通信、将 STAT 连接到逻辑轨。

客户有兴趣了解256us 故障脉冲是低电平有效还是高电平有效、但数据表中没有提及。  

在我看来、故障脉冲将基于 STAT 引脚的当前状态、并提供相反的故障脉冲。

这意味着在充电期间256us 故障脉冲为高电平有效、而在电池未充电时、故障脉冲为低电平有效。

如果有任何误解、请改正。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    你是对的。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    获取、感谢确认。  

    此致、

    Mike