This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:LM3549波形

Guru**** 2549970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991413/lm3549-lm3549-waveform

器件型号:LM3549

尊敬的先生/女士

我没有用于比较的 LM3549EVM。 我想问、以下波形是否正常? 客户似乎是一个大锯齿波。 客户将 L2 2.2uH 更改为4.7uH。 波形不变。
请帮助我查看波形是否正常? 由于客户有保密要求、如果您需要客户提供的完整电路图、请给我发一封信、我将再次向您发送电子邮件。
我的电子邮件: kami.huang@arrowasia.com

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kami、请提供原理图、我们的专家稍后将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我已向您发送电子邮件、请检查该邮件、我将帮助 您检查原理图。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    我已经向您发送了原理图和布局文件的电子邮件。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅电子邮件的反馈。