This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:充电启用/禁用条件

Guru**** 2510735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991704/bq25890h-charge-enable-disable-condition

器件型号:BQ25890H

尊敬的团队:  

在数据表中、我们可以看到充电使能条件、但禁用条件不清。  

对于充电使能、当 CHG_CONFIG = 1 CE 引脚=低电平时

然后、对于充电禁用、  CHG_CONFIG = 0  CE 引脚=高电平。 对吗?  

- CHG_CONFIG = 1  CE 引脚=低电平=>充电使能  

CHG_CONFIG = 0  CE 引脚=低电平=>充电禁用  

- CHG_CONFIG = 1  CE 引脚= HIGH =>充电禁用  

- CHG_CONFIG = 0  CE 引脚= HIGH =>充电禁用  

它是否恰好高于条件?? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它基本上是正确的。  当 CHG_CONFIG = 1且 CE 引脚=低电平时、将启用电池充电。

    谢谢、

    宁。