This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:BQ25150

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992062/bq25150evm-bq25150

器件型号:BQ25150EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25150

  您好!
我目前正在使用 bq25150电池控制器、我对计时器和看门狗计时器有一些小问题、
看门狗定时器正在复位、即使在 CHARGERCTRL0寄存器中禁用、我如何永久禁用它、需要进行什么配置?
我想使用 bq25150为外部锂离子电池充电3.7v、在 BAT 端子上获得1.9v、如何设置电池稳压电压为外部电池充电..
如何启用 ADC,如果我要通过 ADC 测量读取 ICHRG、PRECHRGE、ITERM,它是由 MCU 在内部完成的,或者我们需要通过 ADCIN 引脚在外部完成。

谢谢
Suraj.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    1. 要禁用看门狗计时器、应设置 CHARGERCTRL0中的位4。 如果仍在复位、您可能需要验证该位是否被正确置位。
    2. 您应该配置 VBAT_CTRL 寄存器。 在这种情况下、您如何进行测试? 您能提供更多详细信息吗?
    3. d/s 的第8.3.3.3节列出了可用于 ADC 读数的引脚。 通过 ADC_READ_EN 寄存器、您可以选择 启用哪个通道

    谢谢、

    Nick