This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:浪涌和保护问题

Guru**** 2526240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991846/tps23753a-surge-and-protection-issue

器件型号:TPS23753A

大家好、

我们的客户询问一些问题、我们是否可以理解并向您学习?

两个浪涌吸收器的工作电压超过 IC 的绝对最大额定值。

D5和 D10 tvs 部件工作电压为58V,因此 tvs 在 VPPoUT 和 VPNinBC 之间的电压差为116V,超过 TPS23753APW 绝对最大额定值100V, 无法保护 TPS23753APW IC,对吧?

2、浪涌吸收器(2个)连接到 GND、当浪涌从 LAN 连接器的 GND 传播、浪涌通过 GND 施加到 IC 时、可以施加浪涌。 对吗?

3用于接地隔离的电容器的位置。

C29、C30、C31附近区域可能会成为高频浪涌的通道、因此无需使用多个电容器。 只需要一个、对吗?

4.1如果连接到另一个功能板的连接器的 GND 存在问题吗?

4.2如果 RJ45连接器的屏蔽层和 GND 导通、是否存在问题?

5.通过 GND 的浪涌传播可能会导致故障。

  浪涌吸收器连接至 GND。 当 GND 电势因浪涌而波动时、浪涌吸收器工作。 VPPoUT 和    VPNinBC 之间的电势差可能 低于预期值。

建议不要将浪涌吸收器连接到 GND。 对吗?

感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    以下应用手册提供了我们针对 PD 应用浪涌注意事项的所有建议。  

    https://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf?ts=1617835419142&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    1.正确的116V 额定值过高。  

    2.浪涌是共模、通常通过 PoE 输入施加。 请参阅应用手册

    3.为了能够改变共模电容、没有多个电容器很重要。  

    4、将输入或屏蔽接地连接到次级接地不是问题。 如需更多信息、请阅读应用手册。

    我们针对浪涌的建议是 VDD-VSS、VSS_RTN 和输入对之间的 TVS。 如需更多信息、请参阅应用手册。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师