This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:如何取消5小时的安全充电时间。

Guru**** 2538000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990921/bq24600-how-can-cancel-safety-charge-time-5-hours

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好,

我将 BQ24600芯片用于采用4S 4p LiFePO4电池的充电设计。 我想使用充电20W 输入太阳能电荷、但芯片在5小时后会取消充电、因为在低输入功率下不会产生复杂的充电。 如何取消片上5小时计时器、或者如何使用太阳能电池为电池充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fikret:

      使用此部件、您无法禁用内置安全计时器。 如果您需要更长的充电时间、我建议您使用 BQ24610。 它来自同一个系列、具有一些类似的特性、但主要优势是您实现的可定制性。 您可以在 BQ24610中禁用安全计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助