This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BG25710RSNG 升压开关问题

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991528/bq25710-bg25710rsng-boost-switch-issue

器件型号:BQ25710

尊敬的:

BQ25710运行条件:充电 VIN =20V充电 VOUT =15V (__LW_AT__4节电池),在 OAA 模式下启用;

问题:调整电源时,充电升压 H/L 侧开关打开频率

问题:  

不是在开路模式下升压 UG、当电荷在降压模式下工作(__LW_AT__输入为20V 时 、输出为15V)?现在我发现升压侧的 H 侧栅极首先打开一段时间、然后关闭、 就像它经常开关几次一样。

想问什么原因?是否有任何改进措施?

 波形如下所示:

升压高侧栅极和低侧栅极:

充电电压 Vout=Vsys=15V,HG=BOOST H 侧栅极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

     

    您是测试 BQ25710 EVM、还是测试自己的电路板? 如果您使用自己的电路板、能否发送原理图并尝试使用相同的测试设置/条件测试 BQ25710 EVM、以查看行为是否不同? 我想检查原理图、看看是否有任何元件值会导致不稳定的运行。

     

    在降压模式下、Q1和 Q2应切换、Q3应关断、Q4应导通。 但是、您观察到 Q4也在切换、对吧? 如果我们可以看到 SW1、SW2、VSYS 和电感器电流的波形、那会很有帮助。 这将更清楚地显示转换器的行为。

     

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    由于您已通过电子邮件向我发送原理图、我将关闭此 E2E 主题、我们可以私下继续讨论。

     

    此致、

    Angelo