This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431是否具有热保护功能?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991926/tl431-does-tl431-has-thermal-protection-feature

器件型号:TL431

大家好、

TL431是否具有热保护功能?
我的客户看到 Ika (阴极电流)在 Ika 超过170mA 时会左右流动。
他知道电流超过绝对最大额定值、但想知道行为是否是 TL431的保护功能。

我认为  TL431没有热保护功能、但希望在情况下进行确认。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    遗憾的是、TL431没有热保护功能、也没有电流限制功能。