请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 我想知道 该传感器 NTCG163JX103DTDS 所需的外部系数值
数据表中的数据:
电阻[25c]:10000
电阻容差=+或- 0.5%
b 常量[25/50 c] = 3380k
b 常量[25/75 c] = 3422k
b 常量[25/85c]= 3435k
b 常量[25/100 c]= 3453 k
b 恒定容差=+或- 0.7%
允许的工作电流[25 c]= 0.31mA