This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC3895EVM-001, UCC28951, UC1875-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991673/ucc3895-ucc3895

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:UCC28951UC1875-SP

我正在设计相移全桥电源。 我将使用 UCC3895器件。 我还将从使用 UCC3895的 TI 评估板中获取一些提示。 电路板名称是 UCC3895EVM-001。 此评估的文档为 SLUU109B。 我的问题很简单、在第5页上有一个原理图。 是否有更清晰的原理图、因为文档第5页上的原理图较差。

我对将小型变压器驱动到 U4的两个引脚感兴趣。 我已经阅读了第3页、它指出 OUTA 和 OUTB 正在驱动该变压器。 我确信这些引脚对于连接到此变压器的方式至关重要。

感谢你的任何帮助。

Thomas Flack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您需要使用同步整流器部分,您可以考虑 UCC28951,它是最新的相移全桥 IC,它还具有 SR 控制器信号,因此更适合您的应用。

    https://www.ti.com/product/UCC28951

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    顺便说一下,您可以参考下面的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这解决了我的初始问题。 是的、我非常了解  UCC28951。 我希望我能使用它,不幸的是它不属于太空级。 另请注意、UCC3895不是航天级。 幸运的是、UC1875-SP 属于太空应用级、与 UCC3895非常接近。 UC1875-SP 也没有 SPICE 模型。 因此、我的解决 方案是使用 UCC3895进行原型仿真、在板上放置两个20引脚脚脚脚封装、并能够翻转原型板上的两个器件。

    总之、UC1875-SP 也没有 SR 特性、因此它的外观再次类似于 UCC3895。 现在、您可以看到我对该原理图的详细信息感兴趣。

    最好发送整个清晰的原理图。

    感谢你的帮助。

    Thomas L Flack

    267-974-8636