This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:您是否有任何有关 DCDC1输出电压长期稳定性的数据?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990835/tps650250-do-you-have-any-data-for-long-term-stability-of-dcdc1-output-voltage

器件型号:TPS650250

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS650250用于他们的新产品。

 它们将器件的 DCDC1用于 ARM CPU 内核、作为由2个外部电阻器(1.1k Ω-高侧和910ohm -低侧)设置的1.26V 电源。

 除了外设部件(L、C、R)老化之外、他们还想知道输出电压在老化过程中的偏移量。

 您是否有 DEFDCDC1基准电压的长期稳定性数据?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、数据表中提供的最小/最大容差编号已包括与老化相关的变化、客户应使用此值。 根据负载电流的不同、它们还应包括负载(负载调节)引起的变化。 但是、我已将此请求转发给支持此器件的器件专家、如果她有关于此主题的任何其他信息、她将在美国时区向您提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Murthy、

     非常感谢您的回复。

     还感谢您询问器件专家。

     客户和我希望 TI 能提供这些数据、我们期待收到更多信息。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    正如 Murthy 提到的、 数据表中提供的最小值和最大值 应该已经包括与年龄相关的变化和容差。 您也可以在应用曲线部分中找到与 DCDC1的负载和效率相关的图。 这是 TPS650250任何类型的长期稳定性的可用数据。

    最棒的

    Emily