This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:与电流限制并联的模块。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991877/lmzm33606-modules-in-parallel-with-current-limit

器件型号:LMZM33606

对于我的应用、我需要10安培的可变电压(0至14)、最大电压为14伏、输入电压为16伏。 我想使用高侧电流感应。 每个电源的感应电阻器将下降0.2伏、最大值为0.4 (总共0.4伏)。 该下降值应考虑每个模块的调节电压容差变化。 我还计划使用一个精简为逻辑电平的模块的开关节点来同步从器件的工作频率。 我可能会为同步信号使用异或门、而不知道哪个边沿对应于模块中 MOSFET 的导通。 也可能在负载超过5安培之前不启用从机模块。 你有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我想 您可以使用此 博客 作为参考、使用两个电源模块创建双相/电流共享设计。  

    同样、您需要进行验证、但外部差分运算放大器电路将有助于平衡电流共享。  

    LMZM33606模块具有内部电感器、因此您可以在 VOUT 使用电流感应电阻器将电流注入差分运算放大器电路。

    此致、

    Jimmy