This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117存在输出电压问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991870/lm5117-lm5117-output-voltage-is-issue

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A

  调试 LM5117时、我们发现输入电压低于45V、输出仅为15V (问题)。 如果我们将电压增加到50V、则输出正常 (正常输出电压为23V)、然后将电压降低到26V、输出也正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM5117快速入门计算器检查设计(该文件可从产品文件夹中获取)。

    请注意、这些 FET 具有极高的容性。 检查直流栅极驱动电流消耗(每个 FET 的 Qg*Fsw)是否未超过 VCC 电流限制。 有关 RDSON*Qg 品质因数更好的60V 备选器件、请参阅 CSD18563Q5A。

    此致、

    Tim