This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:NC 连接到输入风险评估

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1, TPS7B87-Q1, TPS7B81, TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990687/tps7b81-q1-nc-connect-to-input-risk-evaluation

器件型号:TPS7B81-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B87-Q1TPS7B81TPS7B82-Q1

您好、专家、

现在、TPS7B81-Q1正在取代客户中的 TLE4252。 当我们检查原理图和布局时、引脚4 (DNC)连接到输入电压。 客户现在无法更改布局和原理图。

以下是客户使用的封装:

  • 如果我们连接 DNC ti Vin、是否存在任何问题?
  • TPS7B820-Q1和 TPS7B87-Q1如何?

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、  

    DNC 引脚通常用于在生产中对器件进行编程、建议将其悬空以避免 LDO 进入不需要的模式。 我不会冒险将 DNC 连接到 Vin、因为我们不知道应用可能具有哪种 Vin、并且 LDO 有可能进入测试模式。  

    TPS7B81和 TP7B82都具有 DNC。 TPS7B87采用不同的封装、TPS7B87中的 NC 引脚实际上未连接到内部芯片、并且可以短接至 Vin。 您认为他们可以使用 TPS7B87吗?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的帮助。

    对于 TPS7B81-Q1和 TPS7B82-Q1、输入电压连接到12V 电池(9~36V 范围)、NC 连接到5V、5V 是固定电压。 这将触发测试模式吗?  NC 不适合客户的应用。  您可以为我们查看一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、  

    很抱歉我迟到了。 请允许我在1-2个工作日内与我们的测试和设计团队确认这一点。 您提到了"NC"、但您实际上是在讨论 KVU 中的"DNC"(Pin4)、对吧?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、  

    我与团队进行了讨论、DNC 引脚具有有源电路、引脚上没有5V 偏置电压的测试数据。 是否有办法让它们打开引脚的连接? 您是否看到任何其他替代解决方案?  

    此致、  
    Jason Song