This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:设置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991898/bq35100-settings

器件型号:BQ35100

你(们)好

在我的应用中、我使用了一个锂离子电池。 我的电路板消耗400uA。 一天内随机(5到10次) 、电路板消耗1A 电流、持续300ms。

我在电路板上实现了 BQ35100。

对于电池的 EOS、BQ35100的最佳设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LTC 电池化学成分,应使用 EOS 模式。 如果1A 的负载是随机的、您可能需要向电池施加一些学习脉冲、以便监测计更新电阻计算。

    此致、

    Wyatt Keller