This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:并联 TPS22810

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991817/tps22810-tps22810-in-parallel

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS27SA08

我想将3 x TPS22810负载开关并联用于12V/7A 电源轨、我有以下问题:

由于每个负载开关的 RDS (on)可能不同、我们如何确保负载电流共享的平衡。 其中一个负载开关往往具有比其他开关更多的电流流动。 这将使该特定负载开关与其他负载开关相比很容易烧坏。

2.关断负载开关时、每个负载开关的关断延迟时间将有所不同。 因此、一个可能比另一个更快地关闭。 因此、较慢的关断负载开关需要占负载电流的份额。 这将导致较慢的负载过载并烧坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhirong、

    我们两个问题的答案都是无法通过负载开关实现负载平衡。 器件间的差异始终会导致您所讨论的问题。 我们仅建议在总 R_on 下降但不平衡电流共享等问题是可接受的风险的情况下使用并联负载开关。

    我建议查看我们的高侧开关产品系列中额定功率更高的器件、例如 TPS27SA08、在70C 的环境温度下、其连续电流额定值为10A。