This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:设计工具和问题

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991610/lm5041-design-tools-and-questions

器件型号:LM5041

大家好、

我们发现 LM5041的数据表非常简单、我们找不到详细的设计指导和计算(如 COMP SS CS 计算)、您是否有任何设计工具或指导文档可供分享?

另一个问题是:当客户关闭 LM5041电路(UVLO 触发)时、他们发现降压转换器首先会关闭、  `s 推挽电源`s、是否有任何方法先关闭推挽电源然后关闭降压电源?正如客户发现的、如果在推挽之前关闭降压电源、输出电容器电压仍将保持高电压、而这是客户不希望的。

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我通过基于评估板的网络搜索找到了一份应用手册、但 TI 没有用于 LM5041的设计工具。 SS 和 CS 计算方法非常简单、 可在数据表中直接进行。 在补偿方面、如何下载并试用 TI 功率级设计器?该设计器 具有您可以试用的集成控制环路计算 器?

    关于您有关级联关断的问题、我不确定是否理解? 在 UVLO 关闭状态期间、降压输出将默认为 HD LOW 和 LD HIGH。 HD 低电平意味着 VIN 断开、无法为推挽(p-p)输入提供电压。 LD 高电平意味着降压电感器被拉至 GND 以帮助降压输出电容器放电、同时 p-p 保持开关状态以确保降压输出电容器完全放电。 由于降压输出电容器是 VIN 和 VOUT 之间的"连接"、我们希望该电容器在下一个软启动周期之前完全放电。 这会使 VIN 电容器充满电至 VIN (只要 VIN 仍然存在)、VOUT 电容器根据 VOUT 存在的负载放电。 我认为这是级联电流馈入 p-p 的正确关断序列 我不知道如何反转关断序列、但如果 VOUT 电容器放电速度不够快、是否可以减小反馈电阻分压器、以便 VOUT 看到更多的"非开关"负载?

    感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    `s 感谢您的评论、非常清楚。

    此致、Sunny